This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4290:在低 VCM 电压下进行芯片操作

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA4290
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1045904/ina4290-chip-operation-on-the-low-vcm-voltage

器件型号:INA4290

您好、先生、

当芯片处于以下状态时、我想确认芯片状态。

Vs 稳定在15V。

假设(VIN +)-(VIN -)电压差稳定在0.1V、

在 VIN +和 VIN -从0V 逐渐升至2.7V 的过程中将输出哪种过程、

换句话说、在上电过程中?

输出的过程是什么类型的?

它将始终以100倍(A3)的频率进行放大、

还是在2.7V 之前输出低电平0V?

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    输入 VCM 将受到电源电压的限制。  对于使用15V 电源的 INA4290、VCM 最低点约为6V、请参阅数据表中随附的图。  当 VCM 低于绘制的图表线时、输出不知道、这是事实。  此时不会损坏、但对于您提到的应用、INA4290看起来不能使用。  电源电压可以是5V 吗?  在这种情况下、仍然不知道输出电压。  在从可用 VCM 更改为工作范围期间、为了方便起见、数据表中将出现类似于6-40或6-42的瞬态。