This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC3704:共模输入电压范围

Guru**** 2925080 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC3704, TLV3704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1046043/tlc3704-common-mode-input-voltage-range

器件型号:TLC3704
主题中讨论的其他器件: TLV3704

大家好、  

客户在 其中一个设计中使用比较器 TLC3704、请从组件角度查看以下查询:

 

  1. TLC3704通过+/-3.3V 供电。  根据数据表、V.ICR 为0V 至 VDD-1.5 (对于−40°C 至85°C)、这使得输入电压范围为-3.3V 至+1.8V。 这种理解是否正确?
  2. 如果输入电压在任何输入引脚(inv 或 non-inv)上违反上述条件、则会对比较器的输出或整体功能产生什么影响?
  3. 您能否建议使用替代比较器器器件(具有宽输入范围的推挽输出级)?

此致、
Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。

    2.不再保证电气特性,设备可能根本无法工作。

    TLV3704、但速度较慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveen、

    1.是的、正确。

    2.当输入超出指定范围时,输出可能不正确。 这种行为可能因批次和器件而异、因此没有定义的故障模式。

    TLV3704 (请注意"V")是16V 毫微功耗比较器、其输入电压可高于电源电压5V。 但是、它要慢得多(36us 与1us)且输出驱动要低得多、但如果速度和驱动不是问题、则会是 P2P 插入。

    当然、我们的建议是将输入保持在指定的范围内。