This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA277:相位裕度和稳定性

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1045635/opa277-phase-margin-and-stability

器件型号:OPA277

大家好、团队、

我对 相位裕度和稳定性有疑问。

请告诉我精确实验室10.7中提到的以下三点。

 相位裕度与过冲百分比间的关系

=>如何计算此曲线?

2. 相位裕度与交流峰值间的关系

 =>如何计算此曲线?

3. 关于 P-9的相位裕度,见下一份文件

training.ti.com/.../precision-labs-op-amps-stability-lab-presentation.pdf

=> 在 P-9中、当交流峰值为6.7dB 时、相位裕度为27度。 另一方面、如果您看看左侧的图、0dB 增益下的相位裕度大约为90度。 哪一项是正确的?

此致、

Masakazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adachi-San、

    TI 高精度实验室-运算放大器课程的稳定性分析部分中介绍的信息基于经典的控制理论分析技术。  我们大多数器件的 TI 运算放大器在单位增益交叉频率(AOL 1V/V)范围内具有一阶响应。 超过该点的次级极点可能会影响相位裕度。 然后、电容负载引入的极点与运算放大器的复数输出阻抗(Zo)相结合、形成一个二阶系统的附加极点。 发生这种情况后  、可以应用经典的二阶相位裕度与过冲百分比以及相位裕度与交流峰值分析技术。 这些图形 来自有关控制系统理论的教科书。

    运算放大   器和负载可能会在整个频率范围内的交流响应中增加额外的极点和零点、这正是仿真模型成为更准确的电路稳定性评估方法的原因。 通过对 整个运算放大器电路进行基准测量和广泛仿真、我们能够获得准确的开环增益与频率(AOL)以及复数输出阻抗(Zo)。 一旦知道、它们就可以 设计到仿真模型中、并且借助 Spice 增强的数学功能、可以为特定电路中的运算放大器提供精确的交流响应。

    "在 P-9中、当交流峰值为6.7dB 时、相位裕度为27度。" 当使用增益峰值来确定二阶系统的相位裕度时、您只需应用相对于该电路低频增益(0dB)的峰值振幅(6.7dB)。 您不会使用 仿真增益相位图的相位部分。 在相位裕度与交流峰值间的关系图中输入的是6.7dB 增益峰值信息。 这会产生示例中所示的27度相补角。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas-San、

    我知道。  我对此表示赞赏。

    此致、

    阿达奇