This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF412:引线框是否从2010年变为今天?

Guru**** 2773115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1044052/lf412-did-the-leadframe-change-from-2010-to-today

器件型号:LF412

大家好、团队、

LF412CDR 是使用2个不同的引线框制造的、还是引线框发生了变化?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我认为、过去两年的领导框架是相同的。 我之前看到的 X 射线在我看来是一样的。

    您为什么要问?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    请告知我们上述回复是否解决了您的问题。 非常感谢。

    最棒的
    Jerry