This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3604:TLV 3604数据表指定了引脚配置和 PSpice 模型引脚配置冲突

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1045722/tlv3604-tlv-3604-datasheet-specified-pin-configuration-and-pspice-model-pin-configuration-conflict

器件型号:TLV3604

你(们)好 我使用 pspice 模型和 CAD 模型来使用 TLV3604。 数据表中给出了引脚1用于+OUT、引脚6用于-OUT。 但在 pspice 模型和 CAD 模型中、引脚1用于+IN、引脚6用于 VCC。 我想知道哪一个是正确的。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于引脚编号配置、请遵循数据表而不是 pspice 模型。 数据表正确。  

    -Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    只需再次跟进。 对于我们的 pspice 模型、 引脚编号并不总是精确或与数据表中所述的引脚编号相同。 我们通常会尝试隐藏模型中的引脚编号、以避免这种混淆。 但如前所述、 遵循 数据表引脚编号配置是最佳做法。 感谢您的观看!  

    -Chi