This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8272:LM8272奇怪的输出电压问题

Guru**** 2797355 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1044345/lm8272-lm8272-strange-vout-issue

器件型号:LM8272

大家好、

回显至 https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1033559/lm8272-structure-check/3823077#3823077

我们遵循您的建议、仍然看到同样的问题。 (引脚5连接到引脚1)

此外、我们还执行一些 测量 来验证 OP 状态。 结果表明、即使我们移除了 OP 负载并使用外部电源、也是如此。 问题仍然存在。 您能告诉我是否与 OP 内部设计相关?

-首先、我们将 OP 引脚1和 PIN2悬空、但仍然出现斜升曲线。

第二、我们浮动引脚1/2/3并使用外部电源、问题 仍然存在。

此外、我们发现、我们将在运算上升前看到178MHz 振荡。 它是否会影响 OP 的稳定性?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、罗伊、

    当您说引脚1/2时、您意味着您断开反馈连接或负载? 您还能说明什么是 Q17000栅极、2级漏极和 VD2与电路相关吗?

    这似乎只是一个电压缓冲器配置、所以在不知道这些信号是什么以及它们与这个应用有何关系的情况下、我不知道它们对电路有何影响。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    请参阅下面我的评论

    [引用 userid="406414" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1044345/lm8272-lm8272-strange-vout-issue/3863321 #3863321"]当您说引脚1/2为浮点时、您意味着您断开反馈连接或负载? [/报价]

    我们意味着我们移除了负载。 在电路中、运算输出将是 PA 栅极的偏置电压。 在实验中、我们断开了 LM8272和 PA 栅极。

    [引用 userid="406414" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1044345/lm8272-lm8272-strange-vout-issue/3863321 #3863321"]您还能说明与电路相关的 Q17000栅极、第2级漏极和 VD2吗?

    我们的电路是五阶 PA 级联电路。  Q17000和第二级电压代表第二和第三 pA VDD 电压。 目前、我们认为它将在 VD 切换时生成特定的固定频率、 并影响运算导致的斜升问题。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    这是在无负载和外部电源情况下发生的、对吧? 这可能是打开的内部偏置结构。 这是否会导致设计中出现问题? 计时非常短(~6usec)。 我们的器件在50 μ s 内退出关断模式(即上电模式)、更不用说从断电状态。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我们在现有设计中看到了这个问题、因此我们尝试移除负载并应用外部电源、但问题仍然存在、因此我们认为这个行为与 OP 负载无关。

     

    这确实会导致我们的设计中出现问题、当 VG 偏置斜升时、PA 将过驱。 我不认为这可能是 OP 关断、因为 OP 偏置始终处于通电状态。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、罗伊、

    我在之前的答复中不清楚。 我不是说运算放大器正在关闭、这看起来像是加电干扰。

    以下是一些建议:

    1. 确保去耦电容器靠近器件放置
    2. 使用不同的负载(100k、10k)等进行测试、查看其是否有所改进
    3. 尝试降低斜坡上的功率
    4. 考虑使用具有上电复位(POR)功能的器件、例如 TLV9062S

    最棒的
    Jerry