This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2191:要求与基准输入、什么意思"容性耦合放大器"

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA2191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1045261/ina2191-requirements-w-r-t-reference-input-what-means-capacitively-coupled-amplifier

器件型号:INA2191

尊敬的 TI 专家:

我有两个问题:

  1. INA2191内部是否有基准缓冲器? 可接受基准电压源的哪个输出阻抗?
  2. 我对"INAx191在输入级使用电容耦合放大器"感到困惑、这是文档 SLYS020C (数据表)的第7.3.2章。 这是指某种开关电容器网络、还是不能感应直流电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有用于基准的缓冲器。 输入阻抗为~3.25M 欧姆、基准的输出阻抗将创建一个具有输入阻抗的分压器。 有关典型单向应用电路、请参阅图7-4;有关典型双向应用电路、请参阅图7-6。  

    2.前端上的容性耦合放大器阻止下游电路的直流共模电压。 这使得 INA2191能够抑制直流共模电压的变化。

    它可以感应直流电流。  

    如果您有任何其他问题、请回复

    此致、

    Castrense