This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV342:動作不具合 μ A

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1044671/tlv342

器件型号:TLV342

2021年6月に TLV342IRUGR をTI 商店 から11,950個購入しました。

①2,950個 批次:未記録
②3,000個 批次:1080507UT2
③3,000個 批次:1080507UT2
④3,000個 批次:1060340UT2

①②から36個の動作不具合品が出ています。μ A
症状は「LEDが消えない」になります。μ A
・良品とのクロスチェックで症状が逆転することより、部品に関連する不具合と判断しました。μ A
・電気的症状はOP AMPの1OUTに電圧異常がみられました。下記表の通り電気を通していないのに出力されています。μ A

④を1,500個使用しましたが不具合品は出ませんでした。μ A
批次:1080507UT2 に問題があると思われます。
・不具合現品の解析をお願いします。μ A
・②③の未使用品4,650個の交換をお願いします。μ A

以上、よろしくお願いいたします。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马萨亚-圣、

    如果可能、您可以用英文发布此问题或进一步的回答吗? 我们可以通过译员来回答这个问题、但不想在翻译中丢失任何内容。

    不过、如果转换器正确、则问题是 LED 未完全关闭。 如果您的失调电压高达4mV、增益为100、则运算放大器的输出可能会高达400mV、这可能说明您的运算放大器未完全关断的原因。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV342IRUGR ←该模型编号的输入失调电压是否为0.3mV?

    下面是数据表。

    由于该电路的失调电压高达3mV、增益为100、因此运算放大器的输出会看到高达300mV 的误差幅度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马萨亚-圣、

    典型值为0.3mV、因此您会看到30mV 的输出、但非 A 版本器件的最大偏移电压为4mV (整个温度范围内为4.5mV)

    4.5mV *101增益将高达454mV。 您的终端应用需要考虑这一点。 为了确保不会发生这种情况、您需要使用最大额定值较低的器件、或降低电路的增益、以便不会将失调电压乘以太多。

    最棒的
    Jerry