This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214-Q1:要使用的最大电容器负载值

Guru**** 2383410 points
Other Parts Discussed in Thread: INA214
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1045411/ina214-q1-maximum-capacitor-load-value-to-used

器件型号:INA214-Q1
主题中讨论的其他器件:INA214

大家好、

我的客户在这里有一个问题。

因为我们的数据表显示最大容性负载为1nF

如果他们想使用更大的一个高到  这里的10nF、INA214将有任何副作用吗?

那么,该规格是否可以在此处使用更高的规格? 如果是,它有多少限制?

请为我们分享一些想法。 谢谢!

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    与任何运算放大器一样、暴露于直接容性负载会降低器件的相位裕度并导致不稳定。 尝试直接从负载驱动超过1nF 的电容很可能会导致输出端持续振荡、即、器件将变得不稳定。 如果客户希望驱动的电流超过这个值、他们可以尝试使用一个大小合适的电阻器、如100Ω Ω 或更大的电阻器、将 INA214的输出级与电容器隔离。 该电阻可有效隔离输出级、并确保系统在驱动更大的容性负载时保持稳定。