This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:OPA858 Spice 模型

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA858, OPA656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1043398/opa858-opa858-spice-model

器件型号:OPA858
主题中讨论的其他器件: OPA656

您好、Michael、

另一个有关 OPA858的 Spice 模型的问题。

它是否对第18页的 OPA858数据表中所述的噪声电流随频率增加的影响进行建模?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道、我已经决定了这种影响通常不值得考虑。 它在设计人员界面中显示、但如果您开始尝试使其成为主导术语、则无法实现。 我尝试在 OPA656等器件上测量它几次、当我使电阻器足够大以使其增益时、我受到其寄生效应或噪声主导的带限。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我了解、这种影响影响我决定在具有 BJT 或 FET 输入的 TIA 中使用哪种运算放大器。

    您对以下 TIA 有何看法:

    • OPA858、
    • CIN=4.5pF、
    • RF=130K、Cf=60fF。

    仿真显示了26MHz 的带宽、良好的相位行为以及大约1pA/RT (Hz)的平均 RTI 噪声。

    查看上图、20MHz 时的输入电流噪声应变为1pA/RT (Hz)。

    该 TIA 中有两个传统的噪声源-射频热噪声和运算放大器的 e_n 乘以电路的平均噪声增益:

    • 130K 电阻器使热噪声为0.35pA/RT (Hz)
    • 噪声增益较高(峰值为1+4.5/0.06=76、平均为38)、在 TIA 输出端为 e_n*NG_avg=2.5N*38=95nV/RT (Hz)、由此得出 TIA 输入端为0.73pA/RT (Hz)
    • 将上述两项相加得出0.8pA/RT (Hz)。

    仿真显示大约1pA/RT (Hz)。 这是因为输入电流噪声从深度上升还是其他原因所致?

    那么、他们会根据您的意见添加一个值、我应该预计测量值超过1pA/RT (Hz)、或者模型内部具有此效应吗?

    您能否测试 I_n 与频率间的关系模型?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就像在模型中一样、只需将电流表放入反相输入中并运行输出噪声仿真即可。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    好的、好消息。 希望在数字上也能正确完成。

    最重要的一点是、它似乎是一个非常精确的模型。

    非常感谢

    和往常一样,很高兴和你交谈:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    有关 OPA858的另一个问题。

    它是一个完整的 CMOS 器件(内部的所有晶体管为 MOS)、还是一个 BiCMOS 器件(大多数器件 是与 MOS/CMOS/JFET 输入晶体管具有双极性)?

    我需要它来思考未来如何使用它。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了高速运算放大器(OPA3xx 系列)中的少数例外情况、这些 CMOS 或 JFET 输入器件是经过输入级的互补双极性-可提供更高的满功率带宽/静态电流比。