This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 EL8403ISZ-T13的 P2P 解决方案

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6574, LMH6722, OPA4872, OPA2830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1044569/p2p-solution-for-el8403isz-t13

主题中讨论的其他器件:LMH6574LMH6722OPA4872OPA2830

尊敬的 TI 员工:  

 您是否有用于 EL8403ISZ-T13的 P2P 解决方案?  

谢谢、  
Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我认为我们没有具有确切规格的 P2P 器件。   您能否详细说明您对器件的规格需求?  您是否需要具有 Renesas/Intersil IC 的确切压摆率/BW 性能的四路放大器配置?

    如果您能给我更详细的信息、我可以帮助您找到一个性能接近您需要的器件或适合特定引脚的器件。  使用"插入"工具共享任何初步电路或规格需求。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    VS+由5V 电源供电、两个输出(OUTA 和 OUTB)用于驱动 FET 开关的栅极。 这是我们的测试设备的一部分、我们使用它来打开一些负载以进行诊断。 由于此 EL 器件变得过时、如果它不是引脚2引脚、则没关系、但我们需要与旧器件相比具有至少相等或更佳的 BW 和压摆率。  

    谢谢、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的详细信息!  我将向您介绍一下如何返回。  目前、我认为达到或超过压摆和 BW 规格的4通道选项将进行多路复用;选项为 OPA4872和 LMH6574。  LMH6722中有一个接近 P2P 的引脚、但它具有400MHz -3dB BW。

    如果还有其他问题、我会不断向您寻求最新信息。  我对 EL4803感到困惑、因为该 IC 采用14引脚/四路放大器配置。  您的原理图看起来更像双路放大器 EL8203、我将其作为理想的替代产品。  您可能只显示四个通道中的两个、这也是合理的。   

    如果您只需确认您是在寻找四路还是双路放大器、这将对我有所帮助。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些 Elantec 数据表做了一些夸大、该器件的增益带宽约为180Mhz  

    快速寻找500V/uec 压摆率 NRI 和 RRO 器件、查看 OPA2830 (在该速度范围内没有多少人进行四次转换、因此如果您可以使用双次转换、这将大有帮助)

    OPA3xx CMOS 器件系列仅为5V、可能有问题、问题是 EL 器件的60m 输出驱动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BOM 工具再次显示为空、哦、我们中的一些人仍然拥有行业范围的参数数据库-如果我有时间、我将看一下双通道与四通道问题的答案-四通道可能会以这种速度显示为空、以获得良好的交叉参考效果。 您会遇到封装寄生问题和更多串扰、因此我们中的大多数人都避开了这种扰动。