This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA302-Q1:电源建议- VS 和旁路电容器之间的串联电阻器-

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: INA302-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1044248/ina302-q1-power-supply-recommendations---series-resister-between-vs-and-bypass-cap--

器件型号:INA302-Q1

大家好、

在 INA302-Q1数据表第31页、9个电源建议中对其进行了如下描述。

"如果用例要求 VCM 之前存在
与 VCM 在 Ω 相同的转换条件下的关系、则必须在 VS 电源之间添加一个331k Ω 电阻器
和 VS 引脚旁路电容器。"

1、位置如下所示:红线以下? (就像在旁路电容器上添加 ESR 一样?)

2.您能否告知此串联电阻在 Vcm > 36V、6V/us 而 VS 未供电时如何保护器件?

3、这个331欧姆电阻是最小还是最大?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuji-San、您好!

    我将开始查看您的问题、但与此同时、您能否重新发送该图像? 由于某种原因、它的尺寸 太小、无法看到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuji-San、您好!

    谢谢、该图像更易于阅读。 以下是我对您问题的回答:

    1. 否、这不是正确的位置。 电阻器应位于橙色垂直线的位置。
    2. 当 VCM 大于36V 时、它不会保护器件、但当 VCM 介于20V 和36V 之间时、当还存在其他指定条件时、需要使用它。 (例如、高 VCM 斜坡等)
    3. 331Ω 是应使用的最小值。 虽然可以使用较高的值、但不建议过高。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我一条指导线吗?您如何选择电阻器的值?

    为什么建议使用331欧姆电阻?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuji-San、您好!

    为了更好地解释、电阻器的原因是、在这些特定条件下(高 VCM、极快的压摆率和 Vs 之前存在的 VCM)、器件可能会锁存。  添加331Ω Ω 电阻可防止这种闩锁情况。  该值是通过各种测试以及设计知识来选择的。 在测试过程中、331Ω 是他们能够可靠地看到 闩锁问题的最低值。  由此可以看出、较低值的电阻器可能仍允许闩锁、但越高越不可取、因为这可能会开始影响性能。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuji-San、您好!

    很抱歉、但事实证明我对上面有关电阻器放置的问题1有错误的回答。 我已编辑了该评论、以便在这里给出正确的答案。