This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:用于电压检测的 AMC3301

Guru**** 2926400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1045267/amc3301-amc3301-for-voltage-sensing

器件型号:AMC3301
主题中讨论的其他器件:AMC3330

您好!

如果我们可以接受250mV 和增益、AMC3301是否可以用于直流电压检测而不是使用 AMC3330? 我们希望使用 AMC3330、但它们缺货。 AMC3301和 AMC3330在电压感应方面的主要区别是什么?是否存在问题? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    AMC3301可用于电压检测、但与 AMC3330相比、其输入阻抗更低、输入偏置电流更高、因此这有点困难。 本文档介绍了如何使用低输入阻抗器件进行电压检测: https://www.ti.com/lit/an/sbaa350a/sbaa350a.pdf

    此电压感应 Excel 计算器还有助于确定 R3和 R3'的大小:https://www.ti.com/lit/zip/sbar013

    如果您有任何问题或准备好后想要查看原理图、请告诉我!