This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否有与 AD215、AD210类似的解决方案?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, UCC12040, ISO224, UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1044997/does-ti-have-a-similar-solution-to-ad215-ad210

主题中讨论的其他器件:AMC3330UCC12040ISO224UCC12050

大家好、

TI 是否有与 AD215、AD210类似的解决方案? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您发帖到 E2E! TI 在 AMC3330器件中具有集成直流/直流转换器的隔离式放大器、但与 AD215和 AD210不同、它的输入电压范围为+/-1V。

    如果需要更宽的输入电压范围、可将分立式组件用于隔离式放大器(如 ISO224)和隔离式直流/直流模块(如 UCC12040或 UCC12050)。

    如 有需要、请允许放大器团队的专家跟进、并告知我们是否还有任何其他问题。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 Manny 的帮助和很好的建议。  正如他提到的、TI 拥有广泛的隔离式放大器产品系列、包括集成式直流/直流转换器和不集成式直流/直流转换器。  以下是我们所有隔离式放大器的列表:

    https://www.ti.com/isolation/isolated-amplifiers/products.html

    如果您将分享电路的输入和输出要求、我们将能够为您指出一款出色的产品。