This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 等效比较器 A+

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7011, TLV7031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042071/equivalent-comparator-a

主题中讨论的其他器件:TLV7011TLV7031

大家好、

我最初已将此问题发布到 MSP 低功耗微控制器论坛、但由于 我们的客户正在寻找比较器、因此最好咨询您的团队。

题为"使用 MSP430和 TRF79xxA 的 NFC 和 RFID 读取器超低功耗卡存在检测"的应用报告讨论了 MSP430中的比较器 A+。 我们的客户正在使用另一个微控制 器、想知道我们是否有一个等效的"比较器 A+"(而不是具有比较器 A+的 MSP430)、它们可以连接到自己的 MCU。   

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danilo

    感谢您的联系。  我打开了您参考的文档、但我觉得确定比较器的要求有点神秘。  在一个实例中、它们显示的 MHz 输入信号不一定指向低功耗比较器。  低功耗比较器选项是我们的纳瓦级功耗 TLV7031、其响应时间为3us、而 TLV7011的响应时间为300ns。  如果您可以找到或提供任何其他要求、我们可以更好地帮助您从我们的产品系列中推荐最佳比较器选项。  也许您可以告诉我们他们专门使用的 MSP430、这应该有一些内部比较器的规格。  我的假设是、这是一个相当通用的比较器、其中一个比较器应该就足够了。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danilo

    我们尚未看到有关此帖子的任何其他输入、因此我将关闭它。  如果您需要进一步的支持、请随时回复或打开新帖子。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    非常感谢您的反馈。 我们已向客户发送了后续邮件、但未收到任何回复。 我现在将解析该线程。

    此致、

    Danilo