This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6001-Q1:TLV6001QDCKRQ1产品版本更改

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1043861/tlv6001-q1-tlv6001qdckrq1-product-revision-change

器件型号:TLV6001-Q1

您好!

我正在寻找有关裸片版本更改 A⇾B 的更多详细信息? 原因是什么? 何时发生?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liouaeddin 您好、

    我不知道此更改、您能否提供产品变更通知编号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    很抱歉、我们没有收到通知、但在过去3个月内、我们购买了几批产品版本 B、因此  A⇾B 有变化 !

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liouaeddin、

      该器件型号的最旧版本构建说明 的日期为2018年10月18日、版本 B。 "A"是否可能是器件 名称以 P 开头的预量产器件? 我需要该器件型号来查找它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈,我们提供了一些有关旧器件的信息:

    MPN: TLV6001QDCKRQ1

    DC1842 (2018 W42)

    追踪批次:批次8915590HNA

    我需要对其进行裸片/产品修订。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liouaeddin、

    我将把这些信息传递给质量团队 、并请求 对其进行模具修订 。  

    我希望 在5天内(周末即将到来)得到答案、可能会快得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liouaeddin、

    我 很快就收到了结果。 该跟踪批次是修订 版 B

    我可能 应该早点问:“为什么这很重要? 为什么认为旧材料是修订材料?"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、
    它与我的资质流程和计划相关联、如果是不同的流程、我将不得不重新执行一些测试。

    非常感谢。

    此致