This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6214:THS6214 -低功耗

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1044634/ths6214-ths6214-low-power-consumption

器件型号:THS6214

你(们)好

我有一个客户用户 THS6214、全偏置模式的21mA 电流是否仅为每个通道的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      正确、这是每个通道或端口的电流消耗量。 因此、如果您为两个通道供电、整个 IC 将使用所列电流的两倍。

    谢谢、

    Sima