This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:模拟工程师#39;s 计算器仅在0.3V 电源电压范围内

Guru**** 2527970 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1044933/ina333-analog-engineer-s-calculator-only-gets-within-0-3v-of-supply

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!
当使用模拟工程师计算器中的 INA VCM 与 Vout 计算器时、INA333模型仅处于电源轨的0.3V 范围内。  例如、 Vs-为-2.5且 Vs+或+2.5V、Vcm 为0V 时、Vout 最小值为-2.2V、Vout 最大值为+2.2V。 从数据表中可以看出、 它应该在每个电源轨的50mV 以内。

我刚刚下载了最新的模拟工程师计算器(AEC)(2021-10-14)、它仍然显示此问题。 我使用 INA333Vcm 与 Vout TINA-TI 模型(https://www.ti.com/lit/tsc/slom383)对其进行仿真、并获得了我预期的结果。 我缺少什么? 还是 AEC 有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。

    您说的对、这应该是任一电源轨的50mV。 我不知道300mV 是如何编程的。 我今天将为您更新此内容。