This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214-Q1:INA214、更低偏移电压的替代产品

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228, INA214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1044221/ina214-q1-ina214-replacement-with-lower-offset-voltage

器件型号:INA214-Q1
主题中讨论的其他器件:INA228INA214

尊敬的团队:

我的客户反馈、100uV 的失调电压对他们来说太大了。 它们希望偏移电压可以是 PV 或 NV 电平。 我们有这样的器件吗?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    我不知道任何具有如此低偏移的放大器。 电流检测组的最低值是 INA228、如此处所示、并通过参数搜索:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/products.html#sort=p766max;asc

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的帮助!

    还有一个问题、我们 INA214的最大偏移为 ±60uV、这意味着某些器件为60uV、而某些器件为-60uV、对吧? 如果一个器件为+60uV、那么该器件的偏移将始终为正、并且不可能随老化和温度变化而变为-60uV、对吧?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sherry、

    没问题。 只要器件结温保持恒定、并且输入共模(VCM)、电源(Vs)也保持恒定、输入失调电压就会保持恒定。

    每个放大器的输入失调电压将分别随温度、VCM 或 Vs 变化而变化、具体取决于 Vos_Drift、CMRR 和 PSRR。 请参阅数据表规格。

    对于老化、这会更困难。 我们对器件进行质量测试、以确保它们能够承受模拟老化的极端温度周期。 但是、测试它们是为了确保它们在温度周期后仍然通过最终测试规格、而不一定是输入偏移返回到其原始值。

    最佳做法是每次上电时始终校准器件偏移。

    此致、

    Peter