This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA860:引脚1 IQ 调整的 RQ 连接松动的影响(与 FMEA 相关)

Guru**** 2503205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1044889/opa860-effect-of-loosing-rq-connection-to-pin-1-iq-adjust-fmea-related

器件型号:OPA860

你(们)好 我们希望在其中一个设计中将 OPA860用作电流反馈放大器。 因此、我们需要准备 FMEA。 我遇到了一个我正在努力解决的问题。 '如果引脚1上的电流设置电阻器 RQ 发生故障并变为开路、会对信号路径产生什么影响'。

它 用于承载小、快速脉冲的信号链的一部分。 宏晶体管配置为共发射极。 电流设置电阻器 RQ 为1KOhm、连接在引脚1和-5V 电源轨之间。

第14页的数据表指出、正常运行需要 RQ、但如果 RQ 发生故障、脉冲实际上会发生什么情况?  

此致、

Andy Hammond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    这是一个很好的问题;我将查看数据表并找出一种解释 IC 会发生什么的好方法。   

    同时、类似 OTA 器件 OPA660和 OPA2662c 的旧 Burr-Brown 数据表对 RQ 的功能进行了更详细的说明。

    请参阅这两个附件、分别位于第9页(OPA660)和第13页(OPA2662)、了解这些有用信息。

    我也会询问我的团队、看看我们是否能得到一个可靠的答案。  是否需要特定级别的详细信息来满足 FMEA 问题?  根据您所需的具体回答、这些数据表可能会为您提供足够的上下文。

    e2e.ti.com/.../7752.OPA660.pdf

    e2e.ti.com/.../opa2662.pdf

    最棒的

    阿尔茨