请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1350 在检测到所附原理图中所示的230V 单相交流电压时、我们能否使用交流电源中性点直接连接到 AMC1350高侧的 GND1。 如果不建议这样做、您能否建议我们正确的接地方法。 原理图中的+5V VDD1来自反激式辅助电源的绕组之一、其中接地端也连接到交流电源中性点。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.