This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3095:负双电源运行

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1044300/ths3095-negative-dual-supply-operation

器件型号:THS3095

大家好、

我们的客户有一个需要从 THS3095驱动-27V 输出的应用。  是否可以将+Vs 设置为0V、将-Vs 设置为-30V? 如果可能的话、我们应该考虑哪些特定的限制?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    我将很快返回给您、了解您的特定用例。  请查看之前关于非对称电源的这篇文章、包括 Michael Steffes 撰写的一些文章。  这些示例可以为-vs-30V 用例提供更多详细信息和上下文、其中+vs=0。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/904928/ths3095-ths3095-asymmetric-supply

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    如果您共享您的电路、其他规格需求以及您的负载、我可以为您提供更多帮助。  从数据表的初始审阅中、原则上您可以获得+Vs=0和-Vs=-30V。  我需要更多信息来帮助您确定它是否按预期工作。

    最棒的

    阿尔茨