This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD126:XTR115输出40mA

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117, TIPD126, PGA309, XTR115, XTR116, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1044168/tipd126-xtr115-outputs-40ma

器件型号:TIPD126
主题中讨论的其他器件:XTR117PGA309XTR115XTR111

您好!  

我在最后对 TIPD126设计进行了一些修改、主要是针对 xtr115切换 xtr117以获得额外的基准电流。 我使用一个500欧姆电阻器作为具有24VDC 电源的4-20mA 输出的返回电流负载。 当我打开电路时、电流消耗会达到40mA、这很奇怪。 我将偏置电流与 xtr115 Vref 去耦、情况也是如此。 当我去耦 PGA309输出电压时、而不是在中执行同样的操作。 它不达到40mA 的唯一时间是偏置电流和 PGA309都从 xtr115去耦、电流消耗约为3mA。 这是有原因的吗? 我看不出问题是什么。 我在下面附上了我的设计原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、  

    这是有原因的吗?

    我认为相对于接地的输入信号可能是问题所在。 XTR115/XTR116/XTR117 器件是2线4-20mA 发送器。 其输入信号需要相对于 IRET 引脚悬空。  

    根据您的配置、您可以考虑使用 XTR111 器件、这是3线4-20mA 变送器。 其中 XTR111由本地供电、4-20mA 电流环路通过地线共享、请参阅下图。  

    请查看我最近发布的以下主题帖。  

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1040782/support-for-two-channel-4-20ma-loop-powered-transmitter/3859734#3859734

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers-internal/f/amplifiers-internal-forum/1044053/xtr117-pspice

    如果您提供输入电压范围、我将    为您仿真 XTR111或 XTR117。 在上面的链接中、使用0-5Vdc 和4-20mA 输出对 XTR117 V 至 I 进行仿真。  

    当500Ω Ω 负载被放置在4-20mA 电流环路端时、 当电流转换回电压时、输出电压为500Ω Ω*4mA 至500Ω Ω*20mA 或2V 至10VDC。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、  

    很抱歉、如果 GND 符号引起混淆、则所有 GND 信号都是悬空的、相对于 IRET 引脚。 我使用0-4V 的输入信号、R7和 R8分别为10k 和15k。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    请尝试以下配置。  

    e2e.ti.com/.../XTR117-0_2D00_4V-to-4_2D00_20mA-10132021.TSC

    当 Vin=0V 时、应该有40uA 流经 Ros 电阻器、Ros 电阻器配置为125kΩ 125kΩ Ω(5V/k Ω=40uA)电路中的电流增益为100、因此0V 时的输出电流为40uA*100=4mA。 在相同条件下、您的配置具有80uA。 因此、输出电流加倍。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    根据 PGA309用户指南、Vexc (引脚1)要求一个200pF 或更低的电容负载。 为了避免稳定性问题、您可以考虑将 Vexc 旁路电容器(C10)从100nF 降低到200pF。

    除了考虑基准电压变化之外、 如 Raymond 上面提到的那样、也许值得考虑 的是、PGA309输出只能在其电源轨100mV 范围内摆动、所以0V-4V PGA309输出是不可能的、这是因为没有到接地的输出摆幅余量。  对于 PGA309输出介于0.15V 和4V 之间的情况、您可能需要稍微调整组件、以便为 GND 留出保守的余量。  

    谢谢、此致、

    Luis