This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365:我需要 OPA365AIDBVT 的替代品、有人可以推荐解决方案吗?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA365-Q1, OPA365-EP, LMV793, OPA607, LMP7717, OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1044284/opa365-i-need-an-alterative-to-opa365aidbvt-could-anyone-recommend-a-solution

器件型号:OPA365
主题中讨论的其他器件: 、LMV793OPA607LMP7717

此外、TI 的某个人能否向我提供 有关 TI 和各业务部门 OPA365AIDBVT 的交货周期/库存水平的更新信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    首先检查所有分销商。 其次、OPA365-Q1和 OPA365-EP 器件是相同的器件、只是经过更密集的审查、这会增加成本。  

    我们有两种可用的替代方案:OPA607和 LMV793、也称为 LMP7717。 这些电压可进行外部补偿、以用于包括+1V/V 在内的任何增益  

    两种最简单的方法是添加差分输入电阻器: https://www.ti.com/lit/an/snoa486b/snoa486b.pdf

    或添加反馈电容器 :https://www.ti.com/lit/an/slyt174/slyt174.pdf 这通常更适合直接替换、因为反馈电容器封装更常见。

    如果您共享原理图、我将帮助您设计这些替代产品。

    长时间以来、我们再也不会有任何 OPA365了。 根据我听到的情况、可能是明年中最早。

    此致、

     

    肖恩