This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA827:电流分流传感器

Guru**** 2983330 points

Other Parts Discussed in Thread: INA827, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1041440/ina827-current-shunt-sensor

器件型号:INA827
主题中讨论的其他器件: OPA192

您好!

我计划使用 INA827作为 增益为9的分流电流传感器。

  1. VM2是 INA827的输出。 仿真波形的屏幕截图针对非预期结果突出显示(红色框)。
  2. 使用差分放大器  OPA192实现相同的功能。 VM3是差分放大器 OPA192的输出。 这看起来很好

问题:

如何使用 INA827进行修复? 您是否建议使用其他解决方案代替 INA827?

已连接 TINA 模型

e2e.ti.com/.../6886.currentSense2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadashiva、

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。  

    您共享的原理图中的电源电压范围为30V 单电源。 如果我们在 INA 的每个输入上放置仪表探针、您将看到 IN-从0变为23.89V。 将 IN+从340mV 更改为23.9V:

     

    在方波下降时、共模电压约为170mV。 在方波顶部、共模电压大约为23.9V。 共模电压的这种变化对于 INA 来说太剧烈且太快。 我建议更改输入信号、使共模电压保持不变、而您只需更改差分电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回应、这对您有所帮助!

    所示电路用于高侧分流电流感测。 输入信号 的变化与模拟方式相似(我是说、共模电压的变化太剧烈且太快)。 我对输入信号没有任何控制。  

    问题:

     您是否建议使用其他解决方案代替 INA827?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadashiva、

    很抱歉耽误你的时间。 您可以考虑使用高侧电流感应方法。 请参阅随附的 TINA 文件。 您的电路位于左侧、我的建议位于右侧。  

     e2e.ti.com/.../INA827-Current-Sense-proposal.TSC