This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37A75:TRF37A75是否适合用作 FM 射频放大器?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37A75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042707/trf37a75-is-trf37a75-suitable-as-an-fm-radio-frequency-amplifier

器件型号:TRF37A75

尊敬的 TI 专家:

我们希望使用射频放大器、因为我们的产品具有较差的 FM 无线电接收灵敏度。

FM 射频为75~108MHz。  

TRF37A75是否适合用作 FM 射频放大器?

2. TI 是否有用于 FM 频率的专用射频放大器?

3. 是否有适合75MHz ~ 108MHz 放大的 L、R、C 值? (基于 TRF37A75基本电路)

谢谢!

Downey Kim。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    从带宽的角度来看、我在这里看不到任何问题。 还有其他几个设计注意事项。 您是否将该块放置在天线之后? 您是否使用本机振荡器、锁相环、直接采样? 我们拥有集成多通道射频收发器、PLL、VCO、专用集成模拟前端解决方案、适用于汽车数字无线电广播等。 您的案例中有哪些终端设备?

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Burnet、

    应用是便携式 BT SPK。  此器件具有 FM 无线电功能。

    我们将 BK1080用作 FM 接收器 IC 和外部32.768kHz 振荡器。

    请参见下面的块。

    是否有任何方法可以提高接收灵敏度?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    您是否已检查天线不匹配? 您的天线接口/匹配网络是什么?

    最棒的
    Sam