This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229:确认

Guru**** 2537820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1043792/ina229-confirmation

器件型号:INA229

你(们)好

只需确认一下、该 IC 是否有最小 SPI 位频率以实现最佳运行? IM 仅显示最大频率。

由于它提到 SPI 位高达10兆位、 假设它可以处理大约1MHz 的频率。

谢谢你。

此致、
Maynardd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    尽管没有最小 SPI 频率规格、但一些典型特性图显示了低至1kHz 的测试数据。  因此、1MHz 肯定可以使用。