This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700能否驱动这种压电陶瓷器

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1043460/could-drv2700-drive-this-piezoelectric-ceramics

主题中讨论的其他器件:DRV2700DRV2700EVM-HV500

尊敬的专家

这是我们 的压电陶瓷规格。

我们应用 的电压与功率有关、最高峰值为几百 V、具体最大值尚未测量。这两个器件的电容约为2.6nF。

DRV2700能否驱动这种压电陶瓷?

BR

王加布里埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    第二张图表显示的是35kHz 的共振还是驱动频率?

    此致  

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森

    谐振频率 fs 为35.94khz。

    让我详细说明一下。

    我们选择 DRV2700通过 DRV2700驱动谐振状态下的两个并联压电陶瓷电容。 压电陶瓷板是电容负载、两个并联压电陶瓷板的电容约为2.6nF。当两个压电陶瓷板并联时、具体参数如图所示。 4、如透射图所示。 谐振频率 fs 为35.94khz、谐振阻抗 R1为176.997757、驱动信号为交流正弦波、电压峰峰峰值可能达到200-300VPP。请帮助评估 DRV2700和 DRV2700EVM-HV500是否可以满足要求。如果无法满足要求、是否有推荐的解决方案?

    DRV2700数据表显示该芯片可支持驱动压电陶瓷芯片、 但是从开发板 drv2700evm-hv500的原理图可以看出、开发板不会导致驱动压电陶瓷芯片的引脚13和引脚14。drV2700EMV-HV500开发板的应用场景是什么?不支持驱动压电陶瓷芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

         是的、共振频率 fs 为35.94kHz,驱动频率与 共振频率。相同、但负载将发生变化,导致共振频率也发生变化。 共振频率范围为0~100kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件在驱动超过20kHz 的高电压方面的效率非常有限、因此即使具有如此小的电容、该器件也不是很适合的器件。 其集成升压的基本限制、可在频率增加时提供电流。 我无法推荐在35KHz 下获得200-300Vpp 的器件

    这里是带宽图、右下角的200Vpp 能力带宽仅为10kHz、在反激式配置中使用它可以获得更高的电压、但带宽仍然较低