This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4188:OPA4188AIPWR

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1043121/opa4188-opa4188aipwr

器件型号:OPA4188

您好!

我将 OPA4188AIPWR 用于低侧电流感应电路。 在正常情况下、我得到的输出是正常的、但如果我在输入端引入噪声、我无法获得准确的波形、那么它是一个有噪声的波形。 我在 OPAMP 的输出端使用一阶低通滤波器。 我是否可以使用任何其他滤波器设计、以便获得所需的波形。 如果您建议这样做会很有帮助。 FYI 电路的输出进入 ADC。

此致、

Ajay Sahu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajay、

    您是否能够共享 OPA4188原理图、电源布置和观察到的波形? 这将为我们提供更多的信息以供考虑。 由于这是一个低侧感应电路、因此输出电压必须达到多低?

    如果滤波适用、我们可能会将低侧电压检测电路配置为包含有源低通响应、以帮助降低噪声。

    谢谢、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我的问题已解决。

    此致、

    Ajay