This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9101:真正与 LMC7101引脚对引脚?

Guru**** 2927220 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9101, LMC7101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1043519/tlv9101-really-p2p-to-lmc7101

器件型号:TLV9101
主题中讨论的其他器件: LMC7101

大家好、

我的客户正在寻找 LMC7101BIM5X-NOPB/LMC7101BYM5-TX P2P 替代方案、我建议使用 TLV9101、因为 TI.com 表明它是 P2P。

但是、LMC7101和 TLV9101引脚看起来不同。

V+(引脚#2)和 V-(引脚#5)引脚交换。

您能否再次检查 TLV9101是否真正是 LMC7101的 P2P 解决方案?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、您好!

    不是、它不是 P2P。

    LMC7101引脚分配极为罕见。 我不知道有任何替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron-San:

    感谢您的检查。  

     您能更正有关 LMC7101产品文件夹和交叉参考工具的信息吗?

    这显然是错误的、而且非常令人困惑。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

    已提出请求。 应在一周内完成。