This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:根据 TIDA-00555的建议、使用铁氧体磁珠降低 AMC1100输入端的开关噪声

Guru**** 2522330 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1043690/amc1100-regarding-using-ferrite-bead-to-reduce-switching-noise-at-input-of-amc1100-as-per-suggestion-in-tida-00555

器件型号:AMC1100

尊敬的 TI 团队:

晚上好。

我们将在 AMC1100的输入侧测量50kHz 开关频率和50Hz 基频的交流电压、噪声非常大。(请查找所附波形文档图像)

我们没有得到适当的交流电压形状及其平坦、因此我们假设它是因为增益误差?

我们希望通过在电阻器上放置铁氧体磁珠来减少50kHz 开关频率纹波、如下图所示、

 

在这种情况下、如果我们在332k 电阻器上放置铁氧体磁珠、则净串联电阻也会发生变化。因此、我们需要在分压器电路中进行更改以保持输入电压范围

 在+/-250mV 范围内。对吧?

如果我们在电阻器上放置铁氧体磁珠、以下计算是否仍然适用?

谢谢、

Girish K

口径

e2e.ti.com/.../6136.Waveforms.docxe2e.ti.com/.../TIDA_2D00_00555.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高水准、

    该器件的输入范围为250mV、内部增益为8。

    您能否发布您正在使用的原理图、或确认其是否与 TIDA 中所示完全相同?

    两个波形之间的唯一变化是捕获示波器的采样模式吗?  

    如果是、高分辨率测量的带宽可能不足以测量具有开关频率纹波的波形。  

    AMC1100的输出显示了什么?  

    当您说将铁氧体磁珠放置在电阻器上时、您是说并联吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith:

    早上好。

    非常感谢 您的回答。

    我可以用私人邮件或邮件向您发送消息。  

    请接受我朋友的请求。

    谢谢、

    Girish K