This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6772:漏极开路或集电极开路

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1043772/lmc6772-open-drain-or-open-collector

器件型号:LMC6772

尊敬的专家:

我的客户对 LMC6772有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据数据表、LMC6772为开漏输出。

另一方面、产品文件夹描述了集电极开路输出。

哪一项是正确的?

我认为 LMC6772是 CMOS 比较器、开漏输出、产品文件夹错误。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    是的、正确、LMC6772具有开漏输出。 感谢大家的注意、我们将解决这个问题。  

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    感谢您的快速回复。

    我了解 LMC6722具有开漏输出。

    我很快将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一