This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7530:用作 VGA 和 ADC 驱动器的组合

Guru**** 2380220 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5296A, THS7530
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1043383/ths7530-use-as-combined-vga-and-adc-driver

器件型号:THS7530
主题中讨论的其他器件:ADS5296A

大家好、

我需要通过 由单端源驱动的 VGA 驱动信号、以200kHz 至80MHz 的频率驱动 ADS5296A (10b/12b)。

我将主要在非交错模式下使用 ADC、但将来可能会使用交错模式。

考虑一下 THS7530具有几乎直流耦合的 SE 输入和差分输出。

THS7530的增益调整对我来说足够了。

这是合理的选择还是有更好的选择?

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您关心谐波失真、则转换速率可能会稍微低一些。 ADC 的80MHz 满量程将处于信号的500V/us 压摆率区域、如果 您需要良好的高清性能、则需要与器件中的压摆率保持较大的裕度。  

    对于基站市场、VGA 速度要快得多、但它们通常是数字增益控制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      不太确定您的应用是否可以处理较低的最大增益选择。 但是 考虑到您的 ADC 选择和 Michael 的建议、这里有更多选择。

    谢谢、

    Sima