This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2262:TLC2262A 与 TLC2262C

Guru**** 2514225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC2262A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1043676/tlc2262-tlc2262a-vs-tlc2262c

器件型号:TLC2262

团队、

除了温度范围之外、TLC2262C 和 TLC2262A 版本之间的主要区别是什么?

谢谢、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "C"表示商用温度范围。 "A"表示较低的偏移电压。 (请参阅数据表第2页的表格。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Needhu、

    这两个器 件之间的差异在电气特性表中列出、并可通过比较电气特性表(数据表中的第6页和上的)来查看。 这也取决于您关注的版本。 是 TLC2262AI 还是 TLC2262AQ/AM。 这些器件具有单独的电气特性表。

    最棒的
    Jerry