This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA627-DIE:OPA627-DIE 温度范围(未在网页或数据表中说明)

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042537/opa627-die-opa627-die-temperature-range-not-stated-on-webpage-or-datasheet

器件型号:OPA627-DIE
主题中讨论的其他器件: OPA627

 OPA627-DIE 的正确工作温度是多少?

在您的网页上、它指出该器件是一款"高温"器件、但规格规定为"25至25"。

这毫无意义。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    TI 可能不会指定裸片的温度范围、因为不同的客户 使用 不同的组装方法和材料、这些方法和材料会广泛影响裸片工作的结温、并且会影响电气性能。 OPA627-DIE 网页指示 工作温度范围(C)为 25至25。 这有点令人困惑、但它意味着未指定范围、 而  是可能 引用参数列表中显示的典型值的单个25摄氏度温度。  

    网页上的"高温"额定值是模糊的、并且在任何 OPA627-DIE 信息中都没有说明具体的含义。 这可能不应该列在列表上、 是错误的。

    TI 在晶圆级测试 OPA627裸片、以确保其电气 性能良好、但 由于其数据表中没有列出电气规格或温度、TI 对此不作保证。  一旦客户开始处理并将其组装到不同的组件中、TI 就无法控制许多因素、这样我们 就能够作出保证。 尽管如此、使用 TI 裸片产品的客户仍能成功 地将其应用到其产品中。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您看看  TO-99-8金属罐、温度为-55°C ~ 125°C、或 8-SOIC  -25°C ~ 85°C  我认为它应该至少在 -55°C ~ 125°C 的温度下运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    除了一些经专门指定和测试的高温产品(HT)之外、我们的任何精密放大器的最宽泛温度均为-55°C 至125°C、这些产品是成品、而不是裸片销售。  OPA627-DIE 很可能会在这样的宽温度范围内运行、但正如我之前解释过的那样、我们不能保证这一点。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas,好的...感谢您的回复。 我了解这种影响、并且无法确定封装/安装情况和温度范围。 应更新器件的 TI 网页温度范围。