This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4130:查询 THS4130的更多详细数据

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1043505/ths4130-query-more-detailed-data-for-ths4130

器件型号:THS4130

我正在开发一个测试适配器,用于在 UNIMET/M3000测试站上测试运算放大器(仅 DC 参数)。 除其他事项外、我选择了 FDA TFS4130来验证器件。 为了更好地验证、我在数据表中缺少更详细的测试条件、无论是对于+-5V 电源、还是对于+-15V 电源、都是如此。  是否可以获得这些更详细的参数? 到目前为止、我可以发送测试结果。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vojtech、

    您能否更具体地了解您需要的测试条件或性能规格?

    最棒的

    Sam