This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:您认为哪种故障模式?

Guru**** 2812155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042366/lm2901-what-kind-of-failure-mode-do-you-think

器件型号:LM2901

各位专家:

我的客户遇到问题。 下面是原理图的一部分

VCC: +15V

GND: -15V

9引脚和10引脚:0V

在上述条件下、引脚13和引脚14 (连接在一起)变为-15V。 它们正在测试一段时间、然后该问题被消除、现在比较器按预期工作。  

我的客户询问我们发生了什么类型的故障以及为什么问题消失了。 您能给我们一些关于这种现象的想法吗?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    他们是否说他们在外部将输出强制为-15V? 或者输出本身变为"低电平"(-15V)?

    如果它们在输出引脚上从外部强制施加-15V 电压、则不会导致任何问题。 输出为集电极开路且无法提供电流、因此将输出短接至"GND"引脚电压(-15V)不会造成任何损害。 这是在"有线 OR "配置期间发生的情况-多个集电极开路输出的输出连接在一起-就像它们在这个电路中所做的那样。

    如果它本身变为"低电平"-他们删除了什么"问题"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢你的答复。 请稍后让我们确认详细信息并向您提供反馈。

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchikosi-San

    我们将继续打开该帖子并等待您的回复。

    卡盘