This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 新材料选择

Guru**** 2507105 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393LV, LM339LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1043288/new-material-selection

主题中讨论的其他器件:LM393LVLM339LV

我正在寻找一个具有低吸收电流、高达20mA 输出电压、高达0.3V 的比较器。
请推荐以下材料进行包装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发帖。  很抱歉、我们直到今天才看到您的帖子。

    具有最强输出级的器件是 LM393LV 和 LM339LV、它们具有如下输出灌电流能力。  这是我们必须提供的最好的。  它们是5V 器件。

    比较器数据表中的线路不会显示20mA、因为这不是常见的用例。  此外、我们在指定这些数字时并不十分激进、因为这通常不是一项关键的设计要求。  我希望该温度图显示了我们的器件是如何工作的。  看起来这可能起作用。

    卡盘