This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA236:启动时间

Guru**** 2929570 points

Other Parts Discussed in Thread: INA237, INA236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042696/ina236-start-up-time

器件型号:INA236
主题中讨论的其他器件:INA237

专家您好!

我想了解该器件的启动时间、就像 INA237的器件启动时间(TPDR)一样
您是否会提供此参数?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki、

    INA237数据表显示了从关断模式加电时的典型加电时间为600µs μ s 和30µs μ s。 我看不到 INA236的任何东西、但我希望它是类似的。 如果您需要一个数字、我可以尝试找到一个 EVM 并对其进行测试、但不确定我们是否有一个。 您是否需要准确的数字? 这些数字是否符合系统要求?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您的快速回复。
    此额定值是否有设计值、或者您能否提供考虑温度和工艺角度的仿真结果?
    他们希望了解系统序列的相关信息。


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    我们没有这方面的数据,但我预计变化不会大于+/- 20%。 这是一个变化中保守的工艺技术范围、因此、最坏的情况下、器件会随着工艺变化而加电。 温度可能会增加几个百分点、但它应该很小。

    最棒的

    Peter