This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:放大器输出值发生变化

Guru**** 2531960 points
Other Parts Discussed in Thread: INA128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1043147/ina128-amplifier-output-value-varying

器件型号:INA128

尊敬的先生:

你好。

我们使用仪表放大器 INA128、我们的应用用于测量应变仪输出(MV)。

因此、我们将使用增益因子250值并测量 mV 到 v

我们的最大输出为10mV、转换为2.5V。

每次我们为放大器 INA128电路断电和通电时、输出值都会发生变化。

示例(已知源表电压为1mV、INA128放大器的输出 为240mv、269、256、241、275、238等、每次断电/通电时、输出电压变化。

请做不必要的事。

请查找随附的放大器电路和直流/直流转换器电源原理图。

请注意、不要填充电容器 C253、C254、c251 &c256

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。

     INA128不应对电源定序或切换敏感、但它确实具有稳定时间规格:

    我有一些问题要问您:

    • 如何生成1mV 输入信号?
    • 如何测量 INA128的输出?  
    • 您是否在持续测量输出? 它最终会稳定至预期值吗?  

    您可以考虑在放大器的输出端添加低通滤波器(大约在50kHz 时)。