This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:INA220和 INA226 -器件 ID

Guru**** 2768825 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042716/ina220-ina220-and-ina226---device-id

器件型号:INA220
主题中讨论的其他器件:INA226

大家好、

我相信会有一个 INA220和 INA226的器件 ID 寄存器。 我在数据表中找不到它。 您能告诉我每个器件的寄存器地址和器件 ID 值吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA226确实有识别寄存器。

    制造商 ID 寄存器地址 FEH 的值为0x5449

    值为0x2660的芯片 ID 寄存器地址 FFh 该寄存器的前12位(15-4)将是器件 ID 位、而后4位(3-0)是芯片 ID 位、这显示了器件版本。

    根据数据表、INA220没有任何识别寄存器。  

    如果您有任何问题、请回复。

    此致、

    Castrense

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Castrense:

    根据我所知、 如果系统上有多个 INA2xx 系列、每个器件通常都有自己的器件 ID、并且希望确认它们是地址。 您能否确认 INA220并非如此?

    ++

    我的客户检查了其电路板上多个 INA220的 FEH 电阻器显示相同的值0x2000。 我想它表示制造商 ID。  

    您能否检查 INA220的生产 ID 和芯片 ID 寄存器地址与 INA226是否相同? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA220没有用于其识别的寄存器。 客户可访问的寄存器映射是数据表上的寄存器映射。 客户尝试读取的寄存器不在寄存器映射中、因此我们无法保证这些值或这些值的含义。

    如果您有任何问题、请回复。

    谢谢、

    Castrense