This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA303:违反共模电压规格时的最大电流与时间

Guru**** 2909120 points

Other Parts Discussed in Thread: INA303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1043085/ina303-max-current-vs-time-while-breaching-the-common-mode-voltage-specifications

器件型号:INA303

我们在其中一个应用中一直使用 TI 的 INA303。 在我们实施的拓扑中、我们担心会超出 IC 的最大共模电压。

根据数据表、如果电流小于5mA、我们可以在 GND-0.3V 电压下运行。
我们正在寻找这种违反共模电压与时间信息的允许电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该限制需要在温度和工艺变化范围内保持,我会将其视为硬性限制,因为我们没有您正在寻找的电压与时间的关系信息。

    您是否可以采用一些外部保护来缓解此问题?

    此致、Guang