请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA180 主题中讨论的其他器件:DRV8323
我正在寻找内置低侧电流传感器的 drv8323的分立式替代产品、其增益为20、稳定时间为600ns。 我正在尝试找到一个小、至少这么快的东西、并且没有太多的外部组件。 TI 电流感应放大器似乎都太慢。 能不能有人给我指的是一些将会提供这些参数的器件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
目前、我们的电流传感器具有无法满足您稳定时间需求的稳定时间。 我们能够提供的最快的电流传感器是 INA280A1、它具有5us 的稳定时间和20V/V 的增益
其他一些选项包括高速运算放大器、它将满足您对稳定时间的要求、但会添加外部组件。
德州仪器(TI)公司拥有丰富的资源,可帮助您进行设计查看:
如果您有任何其他问题、请回复。
此致、
Castrense