This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM306:LM306查询

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM306, LM311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1043224/lm306-lm306-query

器件型号:LM306
主题中讨论的其他器件: LM311

您好!

你好。 我有一位与 LM306合作的客户。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

在以下开关频率= 100kHz 至1MHz 时、我是否可以使用该器件 LM306在+6V 和-8V 之间切换电压

+6V 和-8V 电压将由我们自己生成。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线

    感谢您发帖。  为了澄清这一点、他们希望输出在+6和-8V 电平之间切换、 并且他们在系统中提供这两种电压。  如果是这种情况、我认为 LM311是一个更好的选择、并且它仍然足够快、可以满足该频率范围。  我认为 LM306专门用于使输入级由分离电源供电运行、但输出旨在以接地为基准。  因此、LM306希望输出逻辑低电平为0V、而不是-8V。

    卡盘