This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA330:当 Rset 与 Rtherm 太不相同时、器件出现故障

Guru**** 2813735 points

Other Parts Discussed in Thread: INA330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1043051/ina330-part-fails-when-rset-is-too-different-from-rtherm

器件型号:INA330

您好!

客户遇到 INA330的奇怪问题、详情如下。

"我有一个标称值约为17K (25度时为22K)的热敏电阻。 c)。 热敏电阻植入鼠标嘴内、因此当鼠标呼吸时、温度会波动。 该波动由电路放大。 我选择了220K 的 Rg。 额定 V1=V2=1.65V 且 Vadj = 1.65V。 最初使用此器件进行原型设计时、我们误使用了14590的 Rset、而不是大约17K 的 Rset。 这是在运行几秒钟后导致部件故障。 在三个芯片之后、我们注意到了这个错误、并为 Rset 切换到~17K 电阻器、这似乎已经解决了这个问题、但这可能会在将来给我们带来问题、尤其是当我们转向最终的 PCB 时。 您是否对发生此部件故障的原因有任何见解? 随附原理图的 PNG。 此设计的计划修订版包括用于 Rset 的数字电位器和用于 Vadj 的 DAC、而不是分压器。 这些措施是否会帮助/伤害这个特定问题、或者您是否推荐了替代方案?

"

提前感谢您。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。 要回顾您的电路设置/问题:

    • 3.3V 电源
    • Vadj = Vexcel = V1 = V2 = 1.65V
    • RG = 220k Ω
    • Rtherm = 17k Ω
    • 当 Rset = 17k Ω 时、结果为"良好"。 当 Rset = 14590欧姆时、结果失败。

    该电路的输出电压如数据表的第7页所示:

    当 Rset = 17k Ω 时、Vo = 1.65V。 当 Rset = 14590 Ω 时、Vo =-1.877V。

    该放大器的输出可以从任一电源轨摆动10mV、因此在3.3V 电源下、0.01V 至3.29V。 当 Rset 等于14590欧姆时、输出需要摆动至-1.877V、这超出放大器的线性范围。  

    当 Rset 与 Rtherm 太不相同(如此处所示的15%)时、误差贡献过高、导致故障。 此 E2E 博文 展示了如何计算不同容差电阻器导致的误差。  

    关于使用 DAC 实现 Vadj 而不是分压器的问题、可以这样做。 数据表第8页显示:"设定点温度通过 VADJ 进行调节。 因此、VO 上的电压是(IO)(RG)+ VADJ 的总和。 VADJ 可通过数模(D/A)转换器手动调节或设置。"