This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV274:TI 的 PSpice 未能进行仿真

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042912/tlv274-pspice-for-ti-fails-to-simulate

器件型号:TLV274
主题中讨论的其他器件:TLV271

我不熟悉 TI 的 PSPICE。 我已经安装、打开了程序、并使用 TLV271 ( 此处推荐) 和每个输入上的电压源构建了一个简单的模型、目的是确认其输出。 但是、当我运行仿真时、我会得到错误:
错误(ORPSIM-15108):X_U1使用的子电路 AMP_TLV27X_HIGHVDD 未定义

我完全没有处理安装文件。 我可以查看器件的子电路 SPICE 文件、但它似乎未连接到符号。 如何使该仿真正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jamie、  

    您是否使用了集成库中的器件?

    我刚刚运行了一个快速测试、没有遇到任何仿真错误。  

    您能否将项目存档、以便我可以在此处访问它? 要存档...

    1.应保存.DSN 文件  
    2.文件>存档项目...
    3.确保选中所有复选框,以免丢失任何信息

    4.可通过“插入”下拉菜单>图像/文件/视频上载到此帖子

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1067.TLV274_5F00_test_2D00_2021_2D00_10_2D00_08T12_2D00_25.zipHiCaro、

    是的、我使用了集成库中的器件(至少我很确定)。

    已附加存档项目。

    此外、我刚刚意外打开了可用的 tlv271.obj 示例项目、并运行了与其关联的仿真。 该模型起作用、因此问题必须在于库如何连接到我的项目。 我从 LT Spice 回来、他们的库管理是不同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jamie、

    您目前有一个使用集成库中的 TLV271模型的工作项目吗?

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    右键单击器件时、我从上下文菜单中打开了 TLV271_TEST.obj。 我刚刚再次测试了我的项目(不更改任何内容)、这次它运行正常。 我们所需要的可能只是重新启动应用程序。