This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082-Q1:TL082QDRQ1

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042755/tl082-q1-tl082qdrq1

器件型号:TL082-Q1

大家好、,

  • VCOM 输出波形下降、压降通过 VOUT FOUT Foot 加上10K 下拉电阻器,什么是原理?得到改善

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hazel!

    您能否提供示波器捕获或原理图来帮助我理解您的问题? 我不确定您看到的是什么问题。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我已通过电子邮件向您发送了更多详细信息(如果方便)、我们可以通过电子邮件?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我已通过电子邮件向您发送了更多详细信息(如果方便)、我们可以通过电子邮件?

    谢谢