This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA656:峰值检测器(2MHz)不起作用

Guru**** 2842810 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA356, OPA656, OPA357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042188/opa656-peak-detector-2mhz-does-not-function

器件型号:OPA656
主题中讨论的其他器件:OPA356OPA357

您好!

我正在尝试使用 OPA656为1V 2MHz 信号构建峰值检测器。 我想使用+-5V 电源而不是+-2.5V。 同一电路适用于 OPA356、但不适用于 OPA656。

为什么 OPA656的行为与 OPA356不同?

谢谢你。

此致、

 Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎问题不是 OPA656。 但 BAT17二极管额定值是 问题所在。 反向电压为4V。 我必须尝试使用不同的二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishal,

     您是否能够解决您的问题? 是的、但由于放大器输出端的电压较高、因此看起来 BAT17会成为问题。 您需要选择具有较高反向电压的二极管。

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的回答。 我在 Tina TI 遇到了一些问题。 它在仿真开始时卡住、 无法正常工作。 但昨天我尝试过使用其他一些二极管、但 OPA656电路的行为与 OPA357不同。

    此致、

     Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    我将二极管更改为 BAS81。 但现在 Vout 在该周期内下降。  

    我将 R 和 C 调节为10nF 和3.7欧姆。 但在启动时、输出仍然跟随输入、然后下降。

        

    此致、

     Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您插入 TINA 文件并不是很难知道您使用的是哪个模型版本、  

    您应该检查两个模型进入 V+节点的直流输入偏置电流。  

    奇怪的是、我进入了 OPA656 Web 文件夹-不再是 TINA 模型-当然、周围有模型、但不确定您在哪里得到?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    TINA 版本:版本9.3.200.277 SF-TI

    已缓存的文件。

    e2e.ti.com/.../peak-detector-circuit.TSC

    谢谢你。

    此致、

     Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将该文件放入负电源时、没有连接、并且所示极性上的电压应为-5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    负电源已连接。 您标记的另一个未在 OPA656上使用。 我将交换放大器模型、其中一些模型具有禁用引脚。 我使用该电源来启用运算放大器。 示例如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在看到、您当然是正确的-好的、让我们首先看看进入缓冲级 V+输入的电流(顺便说一下、我被引导的是捕获峰值后的第一级输出、嗯、 环路打开并向电源轨挂起-将会稍微修复)

    因此、由于1V 峰值保持电压位于反相节点上且 V+节点低于该电压、因此二极管可能会看到1V 保持电压和大负电压。  

    是的、从峰值开始、第一级进入-4V 输出、在二极管上反向输出5V。  

    我上了一些旧的峰值检测器工作原理、这些二极管和输入级中的环流二极管仍会看到进入下一级的电流更高? 这是将电流探测到第二级的 V+中、该电流看起来很高-想知道它将会发生什么情况?  

    现在看一下输入级输出电压-您可以看到最大负电压大约是输入摆幅、更少的二极管=有一个周期到周期的压降、每个导通的电荷都接近峰值、  

    然后查看具有输入摆幅的最终输出、看起来会更好一点、  

    e2e.ti.com/.../OPA656-peak-detector-circuit-fixed.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的分析。 我们在实际设置中使用开环测试了基于 OPA357的电路、运行良好。 但对于5V 运算放大器、 在输入级使用闭环而不是开环是有意义的。 不过、二极管选择会有所不同。 如果我将二极管更改为 BAT81、则电路行为会有所不同。

      

    感谢你的帮助。

    此致、

     Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、它现在似乎在工作。 多年来、在我使用此拓扑完成的峰值检测器设计中、我们通常在输入级使用不同的运算放大器。 您在第二级需要具有速度的低 Ib、但在第一级可能不需要、在第一级、压摆率和高峰值输出通常比 JFET 输入更重要。 这当然都取决于您的信号源。  

    有一次、我们实际上是为雷达通道构建这种混合形式的电路、我在其中描述了捕获精度与输入幅值和速度的特征。 峰值捕获会有一些误差、这些误差会追溯到运算放大器特性。  

    我正在调整您的保持电容、以测试它是否需要这么大-我认为您是因为存在明显的压降问题-这当然是初始捕获精度与峰峰值压降之间的折衷。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢详细解释。 是的、我从220pf 电容器开始、并一直增加到10nF、以解决压降问题。 感谢你的帮助。

    此致、

     Vishal