This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA236:CAN#39;t 弄清楚如何连接 INA236 EVM

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042851/ina236-can-t-figure-out-how-to-hook-up-ina236-evm

器件型号:INA236

您好!

我正在尝试使用具有电源和电机的 INA236EVM 进行简单读取、但在 GUI 上它不显示功率和电流读数。 我的系统连接方式如下:



 

我阅读了 INA236EVM 数据表、其中说明要将 VBUS 连接到引脚2、但在电路板上、它是 GND、因此我恐怕会短路并损坏电路板。


我是否应该从电源跳线并连接到 J1的引脚2?

谢谢

Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcus、

    以上连接应该正常、但如果电流大于10A、我不会通过连接器运行电流、而是像下图那样进行连接。  请确保所有配置寄存器的 GUI 设置正确、并且地址选择引脚正确。 您能获得任何有关寄存器的信息吗?  您是否执行  了分流校准编程?

    当您连接到感测线路并从电流路径中移除额外电阻时、以下连接也有助于提高精度。   https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers-shunt-resistor-layout?context=1139747-1139745-1138708-1139730-1138713此处提供了更多信息 、尽管这是布局、但它仍然是相同的概念。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然不起作用。 我将向您发送我们的设置和 GUI 的所有图片。

    电机旋转、但电流和功率测量不起作用。 源电压约为16V

    我基本上建立了连接、打开了 GUI、将 Rshunt 更改为1.5点击了指向 regmap 的链接、然后打开了系统电源并点击了开始整理。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcus、

    校准寄存器中没有任何值。  对于 Vsense、您的值也似乎非常嘈杂。  您对流经 Rshunt 的电流有何期望?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我只想查看电流和功率测量值。   


    如何设置校准寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcus、

    尝试使用此公式和说明。  请注意: SHUNT_Cal 是校准寄存器。  这可能是混淆。  以下信息来自预览数据表。 很抱歉造成混淆。