This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2832:与 FFT 图中检测到的谐波源频谱误差相关的 TI-PSpice 工具错误报告

Guru**** 2381970 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH2832
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042525/lmh2832-ti-pspice-tools-bug-report-relating-to-harmonic-source-spectrum-error-detected-in-fft-plot

器件型号:LMH2832

瞬态发生器和用于控制振幅和相位系数的参数数量似乎存在限制! 附加的程序存档无法使用变量设置所有发生器频率、而查看频谱时、FFT 图中存在错误、这毫无意义  

时域图看起来正常、至少代表3个以上的谐波! 生成的谐波完全处于 LMH2832模拟源频谱的能力范围之内

FFT 图缺少信息-如果我用实际值替换频率变量、我可以获得正确的频谱-因此似乎存在错误。  

我需要控制所有发生器的振幅和相位、错误是否会导致工具无法正确测量?

请注意、第一个发生器取基频正常、但只有第四个谐波(实 数)能够通过仿真!

如何解决这一问题?如果出现用户错误、频谱缺失的原因是什么-最好知道这一点? 有人可以提出建议吗?

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

     您能更详细地解释一下这句话吗:"如果我用实际值替换频率变量、我可以得到正确的频谱"您是如何做的? 如果您手动输入谐波、那么生成的 FFT 是否正确? 那么、您不是从 LMH2832及其周围的电路进行谐波测量、而是由您馈送该信息?

     遗憾的是、对于我们的大多数模型、它们不能准确地对失真或谐波测量进行建模。 以下是我们在对器件进行建模时关注和检查的参数列表: 频率响应、增益参数、噪声、输入电压范围、输出电压范围、 CMRR、输入电阻、输出电阻、静态电流、电源电压范围、 断电。  

    谢谢、
    Sima